结果:找到"酒店监控 酒店网络 网络传输",相关内容1000条
- DCI相干子系统的带内网管和带外网管有什么区别?
- “网络管理”,顾名思义,就是通过网络远程管理到网络中的各个设备。从技术角度,网络管理可分为带内网管(in-band)和带外网管(out-of-band)两种管理模式。带内网管即网络中的网管数据和业务数据在相同的链路中传输,也就是占用业务带宽。带外网管是指通过专门的网管通道实现对网络的管理,将网管数据与业务数据分开,为网管数据建立独立通道。在这个通道中,只传输管理数据、统计信息、计费信息等。综上可知,带外网管和带内网管是根据是否占用生产网络带宽、接口的管理方式划分的,占用的称之为带内网管,不占用的即为带外网管。在相干传输系统中,相干子系统带内网管和带外网管有什么区别呢?DCI相干子系统In-b...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 相干传输系统 网络管理 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-10-20 18:00:00
- 立创EDA专业版PCB网络类bug反馈
- 立创EDA专业版PCB新建或更新网络类之后,相关网络-网络规则会被清除
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB设计 网络-网络规则 网络类 发帖人:Agogo 发帖时间:2022-03-14 11:05:00
- 监控摄像头频繁掉线处理办法
- 实际工作中,安装了监控摄像头后,工作正常,突然掉了下来。过了一会儿,我又上线了,然后在你不注意的时候莫名其妙地掉了下来。让我们很生气。那么该如何解决网络摄像头或网络设备网线频繁断线的问题?网络监控设备掉线处理解决办法首先我们应该先检查设备本身的电源是否稳定可靠,是否是由于设备本身的供电不足导致不断重启设备。第二,检查网线设备所连接的开关,尤其是当监控网络成批掉落时。我们首先要检查交换机设备本身是不是有故障,是因为交换机本身故障,我们应该更换交换机。第三,我们需要检查从网线掉线设备到交换机的网线长度。如果网线超过100米,如果超过100米传输距离我们应该考虑是不是网线过长导致网络掉线,这里我们...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 网络掉线,监控掉线,监控,综合布线 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-11-29 15:34:00
- 工程离线模式连接不了服务器,保存不了文件
- 工程离线模式连接不了服务器,保存不了文件
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 网络 发帖人:Spuer 发帖时间:2021-11-15 20:01:00
- 酒店安全隐患解决方案
- 据文化和旅游部消息,综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据,经文化和旅游部数据中心测算,2021年10月1日至7日,全国国内旅游出游5.15亿人次,按可比口径同比减少1.5%,按可比口径恢复至疫前同期的70.1%。实现国内旅游收入3890.61亿元,同比减少4.7%,恢复至疫前同期的59.9%。假日市场总体安全平稳有序。伴随着旅游行业的火热发展,酒店也遍布了大江南北全国各地,酒店给大家带来了出行便利,当然伴随着出行便利的同时,也存在着不少的安全问题隐患,不可忽视。目前酒店行业存在的问题酒店安防监控系统的主要作用在于通过网络实现远程监控,远程响应,远程处理的网络化管理,在监控中...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 酒店安防 监控安防 安防方案 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 14:08:00
- 连锁店面网络监控解决方案
- 随着公司业务不断拓展,连锁店数量不断增加,相关管理工作量也相应大幅度提高,所以,为配合公司发展,提高公司对各网点单位的管理效率,同时也为合作伙伴提供一个了解公司业务状况的可视窗口,急需建设一套网络视频监控系统,通过视频系统,可以让管理者和意向伙伴更直观的了解业务的市场情况,并且可以更好的树立公司的品牌形象。在企业迅速发展的同时,如何更好地有效管理好这些分店的,实现管理的标准化,统一化,实时化。也成为了企业的一向难题,展现企业精神,管理者最希望实时掌握各店的资讯,例如:产品摆设是否符合规定,员工工作是否专注投入,客户需求是否得到快速响应,突发事件是否有效处理等等。网络视频监控系统除了安防监控的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 连锁店 监控系统 监控方案 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 14:03:00
- 酒店监控网络传输方案
- 传输设备对酒店实时监控的数据进行实时传输。酒店的全方位监控,方便领导及管理人员了解、掌握酒店每一个角落运行情况,发现问题及时解决,提高管理人员和安保人员的工作效率。安全公共点监控传输:了解前台收银区、前台大厅、餐厅、通道走廊、安全通道、电梯以及停车场的情况,利用系统的监控功能,使管理、保安人员能快速反应各类突发事件,并提供准确的现场资料。酒店传输报警联动功能:利用系统的报警联动功能,在酒店发生报警时,能及时了解报警点现场情况,为处理事件提供准确及时的现场情况。对于酒店重要的位置:比如大门出入口前端采用高清的摄像机用千兆的poe交换机进行传输,保证录像的高清晰。两层采用一台千兆27口POE交换...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 酒店监控 酒店网络 网络传输 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 09:39:00
- 酒店安防系统解决方案
- 酒店安防系统建设对于安防行业是个混乱交错领域,有些人认为其属于智能建筑范畴,也有认为智能家居是酒店安防最为主流应用,其实不然,酒店信息化建设包含了酒店安防建设,酒店安防系统是以酒店建筑为载体,为保障酒店人、财、物等方面安全而构建的一套综合性的技术防区系统,其核心价值在于“安全防范”,是属于酒店信息化系统中的一个子系统。酒店安防发展经历了两个阶段,分别是传统安防阶段和智能化阶段,传统安防指采用视频监控技术,将酒店重点区域进行监控、录像。智能化阶段指将报警、门禁、监控、客控、一卡通、梯控等系统都融入酒店建设中,打造酒店内部智能化安防系统。酒店安防系统是未来智慧酒店里必不可少的部分,目前酒店安防已...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 酒店安防 安防 安防解决方案 酒店安防 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-18 16:57:00
- 沁恒网络芯片赠送活动!CH9120模块测评
- 看到沁恒的网络芯片免费赠送的活动啦,真是诚意十足。准备申请CH395模块来让STM的单片机联网。网上随便一个以太网模块都好几十,点赞免费赠板传送门:http://club.szlcsc.com/article/details_41784_1.html抓紧把先前申请的CH9120模块测评啦,之前就是看中无需编程,简单配置才选择的。此次测评我主要针对数据传输稳定性及模块运行功耗来的。毕竟这是款网络数据包和串口数据双向透明传输的芯片。(一)CH9120模块外观怎么说呢,当初看手册介绍芯片是QFN28封装的,大小4mm*4mm,体积够小才想尝试下的,收到模块后发现也太可爱了吧,我申请的是TTL串口转...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网络串口透传 CH9120 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-08-28 18:06:00
- (酒店门锁、桑拿锁)非接触式读卡器13.56Mhz芯片SI522资料
- (13.56Mhz芯片)SI522是一颗专门替代MFRC522/FM17522,PIN对PIN完全软硬件兼容。相对于MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为(16mA)。SI522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式,该模式下功耗低至4.5uA。跟其它的国产芯片上海飞聚、北京兆讯恒达、杭州瑞盟等等,虽然有些国产芯片也能兼容RC522,但是其整体功耗高于SI522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于SI522。另外SI522技术支持提供,原理图和PCB设计,程序代码提供,后续可为客户提供配置代码生成器,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FM17522 MFRC522 超低功耗 13.56Mhz 酒店门锁 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-08 12:26:00
返回